This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:SPI RX 和 TX 标志。 HALCoGen 生成的 SPI.c 代码

Guru**** 2794745 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/642403/tms570ls3137-spi-rx-and-tx-flags-spi-c-code-generated-by-halcogen

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

你好
请帮助我的客户解决以下问题

TMS570LS3137 SPI RX 和 TX 标志。  由 HALCoGen 版本04.05.01、2015年8月28日生成的 SPI.c 代码。 独立笔记本电脑上的 CCS 版本6.1.0.00104。

 

调用 spiTransmitData 函数时、代码会成功检查错误标志

 

       if ((SPI->FLG & 0x000000FFU)!=0U)

       {

          中断;

       }、

获取要发送的新数据,然后在逻辑上,它应该检查 TX 标志以确定输出新数据的“移位寄存器”是否已清除:

 

       /*SAFETYMCUSW 28 D MR:NA "硬件状态位读取检查"*/

       while ((SPI->FLG & 0x00000100U)!= 0x00000100U)

       {

       }/*等待*/

 

根据技术参考手册 spnu499b、2012年11月修订–2013年8月、位0x00000100是 RXINTFLG、在我的硬件中、这是我所期望的错误。 因此、我尝试将这条线路黑客入侵为 TX 标志-它在第一个字中运行、然后崩溃。

 

如果我使用为我编写的代码(我在其中对该段进行了批评)、RX 标志在块之前为 false

       SPI->DAT1 = ((UINT32) DataFormat << 24U)|

                    ((UINT32) ChipSelect << 16U)|

                    (WDelay)          |

                    (CHIP_Select_HOLD)|

                    (uint32) Tx_Data;

 

执行,然后将其设置为 true… 不理解… 我知道的唯一区别是原始版本使用 Chip_Select_Hold true、而我的版本需要为 false。

 

我注意到 BUFINITACTIVE 标志在整个工作代码中保持置位、但在我的代码中没有置位。 我没有选择使用多缓冲功能:只有在 HALCoGen 中启用了基本 SPI 驱动程序(对于两个项目)。 TXINTFLG 从未被明显使用。

我根据需要调用 spiInit 函数。

 

请提出任何建议。

 

此致
Bob 熏肉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为以下主题在相同的背景下。 我在该主题中提供了我的响应。
    e2e.ti.com/.../64218

    谢谢、此致、
    Veena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Veena
    我不确定此链接是否正确、这将使我转至有关 eZ430-RF2500的帖子
    我的客户告诉我他确实发布了此帖子、但我们都搜索了论坛、找不到它、所以我再次发布了。
    您能让我们提供正确的链接
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道为什么该链接指向其他线程。 再次发布
    e2e.ti.com/.../642187

    谢谢、此致、
    Veena