This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470MF03107:TMS470

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/642427/tms470mf03107-tms470

器件型号:TMS470MF03107

您好!

是否可以为 TMS470评估板提供 PCB 布局文件?

原理图 Orcad 文件是免费的且已发布、 但我希望查看/拥有有关我的新设计的布局文件。

谢谢 Vladimir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    您可以在 wiki 页面中找到 PCB 布局材料:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的重放,我看到了图稿文件,但我没有看到 Allegro 返修文件。
    同时使用旧的 Capture 版本创建 Orcad 文件、
    它根本不是压缩的。
    我想拥有该项目是一个很好的文件、
    弗拉基米尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该板是多年前设计的、使用了旧版本的 Cadence 工具。 我没有计划为新版本工具转换这些设计文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我不介意自己这样做、从长远来看、这会节省我的时间。

    我将使用相同的接口来添加一些模拟传感器。

    我自己已经转换了原理图。

    谢谢 Vladimir