This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1237H6PZ:连接到激光打印机时降低 USB 速度

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1237H6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/641124/tm4c1237h6pz-reduce-speed-of-usb-when-connected-to-laser-printer

器件型号:TM4C1237H6PZ

您好!

由于某些硬件问题、我需要降低连接到 TM4C1237H6PZ 时向激光打印机传输 USB 数据的速度。 现在、它正在全速模式下运行。 请告诉我是否有办法这样做(在低速模式下操作)。 我无法在数据表中找到要设置的任何 API 或寄存器。

此致、

那曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naman、

    我们的 TivaWare USBLib 不支持低速模式。 您需要自行修改库以使用低速模式。 您还需要考虑低速模式器件勘误表: www.ti.com/.../spmz849f.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    感谢您的回复。 我将进行同样的检查。

    此致、
    那曼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新到达的线程读卡器是否不是"留待问"-这条线程是如何"解决的?"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这一问题尚未解决。 我将其标记为已解决、因为解决问题的方法已提供给我。 如果我得到解决方案、我将发布它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个一般性问题、我对 USB 不太熟悉、也不知道答案。 USB 协议/USB 打印机配置文件是否没有提供流控制机制? 由于传输速率超过了打印机的能力、因此它肯定是必须的。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我认为 USB 传输的控制传输类型的工作方式与 UART 流控制类似: www.beyondlogic.org/.../usb4.shtml
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、Robert、Naman、

    "类似的工作方式"可能必须包括"对冲"、"通过 UART 流控制"可以选择硬件或软件方法。    (例如、CTS/RTS 是"纯硬件")   USB 显然不提供此类"相似"硬件(辅助信号)流支持...

    因此、USB (可能)必须支持类似于过去(UART 软件)"X-on/X-off"的内容。    (请注意、我无法连接到发布的链接-但是"USB 信号资源清册的限制"使"硬件流控制"成为"不太可能"。)

    海报的需求是有效的-尽管很难想象"速度和唯一速度"是作为他(唯一)问题"最终确定的"。   (即、我们没有被告知(或者我只是错过了)打印机是否连接了 UART (甚至)并行数据-因此、"硬件挑战"存在于转换过程中-而不是全部包含在"USB"中。)   记录显示我们公司拥有支持并行传输(HP-4L)的激光打印机(仍在工作)。