This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:FreeRTOS v9.0.0 (configSupportStaticAllocation=1)在 HalCoGen 接口上不可用

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/640767/tmdx570lc43hdk-freertos-v9-0-0-configsupportstaticallocation-1-not-available-on-halcogen-interface

器件型号:TMDX570LC43HDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

HY、

我有兴趣将 FreeRTOS v9.0.0 与 HalCoGen 一起使用、下面是我的问题:

1) 1) HalCoGen 接口上似乎无法设置 configSupportDynamicAllocats=0和 configSupportStaticAllocats=1、对吗?

2) 2)同样、OS_MPU_包装 程序似乎未完全与 FreeRTOS 版本9.0对齐、对吗?

2)为什么在 HalCoGen 4.07.00中,当我选择语音帮助-->关于 HalCoGen 时,结果如下?

感谢您的帮助、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    我已将您的问题转交给我们的 Halcogen 团队主管、以便他可以直接回答您的问题、或分配给其他团队成员之一。 作为该工具的作者以及将 FreeRTOS 集成到该工具中、他们更有能力回答这些问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)无法通过 GUI 设置宏。 您可以直接在 FreeRTOSConfig 文件中设置它们

    2) 2) MPU_wrappers 文件中报告了一些问题。 缺少一些编译开关。 我们也提出了一个 TT。 此修复程序将在下一版本中推出

    3) 3)您是否在该问题中附加了任何快照? 我无法查看

    谢谢、此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第3点)的图像如下所示:

    2)您是否获得了 OS_MPU_wrappers 文件的有效版本?

    目前无法在 FreeRTOS 中使用软件计时器、

    也具有以下设置

    结果是


     未定义             的首次引用                     
     符号                                             
     ------              --------                     
     MPU_xTimerCreate      ./source/Main.obj                    
     xTimerPendFunctionCall /HalCoGen/source/os_mpu_wrappers.obj

    该软件非常简单、并且随附于此、谢谢 Antonio

    e2e.ti.com/.../4188.FreeRTOS_5F00_Example013_5F00_Timer.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅以下主题。 它具有修改后的 MPU_wrappers 文件、可用作权变措施。
    e2e.ti.com/.../2341422

    修复程序将在下一个 HALCoGen 版本中推出。

    关于"关于"对话框、我认为这是一个拼写错误。 我们将对此进行研究。

    谢谢、此致、
    Veena