This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:S&H 级

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/642118/tm4c123gh6pm-s-h-stage

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!
您是否知道2个 ADC 是否共享 S&H 阶段? MCU 中是否实现了1码器2 S&H?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MCU 手册中提供了 MCU ADC 实现方案的详细方框图。 "您的"评论可能会描述该详细图是扩展到(两者)还是仅扩展到单个 ADC 模块...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的答案没有帮助! 我想知道器件中是否有一个或两个采样保持电路。 您无法在图中看到它。

    Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的书面材料中、我没有对"帮助"(请注意"可能描述"的用法)提出任何要求。
    由于缺少(任何)(先前)的描述(您的努力)、因此导致了我的发帖。

    虽然(非)绝对值-再次"串联" ADC 转换(通过2个模块)的能力(可能)表明存在2个"S&H"级。    (在"增加的转换速率"的细节中、此类"互联方法"可实现...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看1230e6变体的文档(您的文档应该是类似的)、第12.1节 ADC 简介似乎相当解释。 结合第12.3.2.5节"采样相位控制"、很难了解单个 S/H 如何支持该子系统。 第12.3.4节模数转换器非常明确。

    [引用 user="用户手册"]

    逐次逼近使用开关电容器阵列来执行采样和保持信号以及提供12位 DAC 操作的双重功能。

    [/报价]

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复:"这是一本很好的手册"

    但只有-如果它是"开裂"-然后读出...    (请注意、所有回答必须证明(在海报的唯一判断中)"有帮助!")    (即"绿油墨"-不太可能流动...)