This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:Tiva C 系列

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/642009/tm4c1294ncpdt-tiva-c-series

器件型号:TM4C1294NCPDT

正在寻找使用 lwip 启动以太网的支持。

请指导我们如何使用不带 RTOS 的 lwip 启动和构建 TCP/IP 堆栈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 您尚未下载并安装 TivaWare、请进行下载和安装。 该目录中有示例:
    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\dk-tm4c129x
    查看以下示例:enet_io 和 enet_lwip。