This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6ZRB:脉冲时序测量

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123BH6ZRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/642069/tm4c123bh6zrb-pulse-timing-measurement

器件型号:TM4C123BH6ZRB

您好!

我们使用 的是 TM4C123BH6ZRB Tiva 控制器。 引脚 D11、C12、A13和 B13分别配置为 PL0/WT0CCP0、PL1/WT0CCP1、PL2/WT1CCP0、PL3/WT1CCP1捕获比较引脚。

在我们的情况下、除了监控线路的+ve 边沿和-ve 边沿的时序外、我们还需要检查脉冲是否始终为低电平或脉冲始终为高电平。

如果脉冲始终为低电平/始终为高电平,如何确定信号的状态? 我们是否需要将上述引脚重新配置为 GPIO、然后检查高电平或低电平状态、或者捕获比较器中是否有任何方法可以识别始终高电平/始终低电平状态?

此致

Viswanathan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请通过测试进行确认、但如果我正确记住、您只需读取 GPIO 状态即可。 即使它被配置为 TCCP、寄存器也会反映当前的管脚电平。

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我"同样无法"确认布鲁诺的建议-但您可以(始终)将这些引脚"连接到(其他) GPIO -快速/轻松地实现您的目标...

    为了支持这个(添加了 GPIO)位置-如果、"读取 GPIO"(即使被配置为离开、"TxCCPy")成功-时钟延迟可能已经被引入-邀请一个、"不确定期"-即使方法(看起来)成功...

    (任何)性能规格不符合您的要求。 -这可能会导致任何此类"偏离规范"方法-(超出)您的绩效目标...