This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:软件升级方法

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/641873/ccs-tms570ls0432-software-upgrading-methods

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我有一个问题  

如何通过 CAN 网络或任何其他通信升级 TMS570软件?

当控制器位于大型系统中时,通常用于升级(重新编程)控制器的不同方法是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Indrajit、

    您可以使用 CAN 引导加载程序或 UART 引导加载程序。 引导加载程序是在要编程的微控制器中运行的程序。 它通过某些通信方式从外部接收新的程序信息、并将该信息写入 MCU 的程序存储器。

    引导加载程序始终从复位状态运行。 它尝试与主机通信。 如果主机做出响应、则会通知引导加载程序它没有任何新代码、或向其发送新代码。 当新代码到达时、旧代码被覆盖。

    您可以在 TI.com 上找到我们的 CAN 引导加载程序、UART 引导加载程序、以太网引导加载程序和 SPI 引导加载程序示例代码

    这是 UART 引导加载程序的链接:
    www.ti.com/.../spna190.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你王。  

    现在,我已经清楚地了解了固件升级。  

    我将浏览您提供的链接和文档。  

    谢谢。