This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SW-EK-TM4C123GXL:Tiva TM4C123GXL 加上带有 TIVWARE I2C 的 SENSHUB

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/641920/ccs-sw-ek-tm4c123gxl-tiva-tm4c123gxl-plus-senshub-with-tivware-i2c

器件型号:SW-EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个 Tiva 板和传感器集线器增压器、在浏览 senshub 文档时、我可以理解、使用传感器 API 库、我们可以从 senshub 板中的传感器获取 SI 单位标准中的值。

嗯,我想问一下,    如果传感器校准在代码中完成,我们是否可以使用直接 Tiva ware I2C API 与 senshub 通信,而不是实施 sensorlib 驱动程序 API。

我的第二个问题是 ,我能否仅从3轴加速器读取数据,  从 senshub 上的9轴 MPU9150传感器读取数据,而不读取陀螺仪和磁力计。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sajad、

    我不明白为什么您无法使用 TivaWare 中的 API、但您可能会给自己带来额外的工作量、因为我们将 SensorLib API 整合在一起、为您处理这一问题。 无论采用哪种方式、我都鼓励查看提供的 API、以帮助加快您的流程。

    据我所知、您只能根据 MPU9150规格从加速计读取这些值。 对于 SensorLib 还不够熟悉、无法判断 API 是否如此。

    如果您要尝试自己实施、您可能会发现这一点很有帮助: www.invensense.com/.../MPU-9150-Register-Map.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph Jacobi、

    感谢您的介绍、

    问题是 sensorlib API 有点令人困惑、缺乏初学者文档。