This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:FeeManager 驱动程序:CRC 计算期间出错

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/639277/tms570ls1114-feemanager-driver-error-during-crc-calculation

器件型号:TMS570LS1114
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

Hallo、  

在 ti_fee_util.c 中,我们怀疑函数 TI_FeeInternal_FeeManager() 使用错误的参数进行 CRC 计算。

在第2258行中,我们期望呼叫:  

TI_FeeInternal_Fletcher16 (u8WriteDataptrTemp + TI_FEE 块_开销、u16BlockSize); 

而不是:

TI_FeeInternal_Fletcher16 (u8WriteDataptrTemp、u16BlockSize);

是否有人可以确认(或确认)此故障? 我们使用的是 HalCoGen 04.07.00

谢谢、此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    我已将您的帖子转发给我们的收费司机所有者。 他们应在第二天或第二天内与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    这是软件中的错误。 我们将提交一张 CQ 票、并告知您可能的故障修复日期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Vishwanath、

    感谢您的回复。 何时提供 bugfix?

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    HALCoGen 4.07.01补丁版本计划于2017年12月中旬发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prathap、

    非常感谢您的回复。 在哪里可以找到每个版本的验证报告(以及每个 bugfix 的验证)?

    我们唯一发现的是这个旧的草稿版本:

    processors.wiki.ti.com/.../TI_FEE_Driver_Validation_Report.pdf

    此致
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们不再提供验证报告。

    我们已将其加入 到 http://www.ti.com/tool/SAFETI-HALCOGEN-CSP 的"合规性支持包"中。 注意:这是一个付费套餐。  

    此 CRC 错误是由于自动流程中存在测试差距、因此添加了测试以涵盖此场景。