This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:SafeTI 诊断库

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/641955/tms570ls0714-safeti-diagnostic-library

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件: TMS570LS0432

您好!

我们在设计中使用的是 TMS570LS0714。 我尝试检查 TMS570LS0714的演示应用。 首先、我想知道哪些是最好的演示应用。

我觉得 可以使用 TMS570LS0432。 请告诉我您的建议。

此致、

Veena Anns George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LS0714有2种封装:144引脚 QFP 和100引脚 QFP。 100引脚 QFP 与 LS0432引脚对引脚兼容。  

    这两款器件都具有安全演示项目、该项目位于安全库目录的构建文件夹中。