This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1292NCPDT:TFTP 下载和闪存写入问题

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/641765/rtos-tm4c1292ncpdt-tftp-download-and-flash-write-issue

器件型号:TM4C1292NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想在控制器中保留三个图像、如下所示

引导代码(裸机代码)、用于根据 EPROM 存储的值-闪存启动地址- 0x0000来决定需要启动哪个固件

图像1 -闪存起始地址- 0x04000

图2 - 闪存起始地址- 0x84000

在图1中、我使用 tftp 客户端下载映像2并将其存储在0x84000的闪存位置。  

现在、我在写入闪存时遇到问题。 通过 Windows PC 中的 TFTP 服务器应用程序、我可以确认固件映像2正在传输到主板。 但它不写入、或者我可能缺少从 tftp 数据包写入闪存的序列。

下载映像2后 、引导代码将控制权转移到映像2、但不执行。 如果我在0x84000中通过 LM 闪存编程器实用程序对映像2进行编程、则其运行正常。

我已使用以下代码片段来写入固件映像2的闪存。

我在这里附加了我的项目文件。 请给出我出错的地方。

我使用的是以下版本

RTOS - tirtos_tivac_2_16_01_14

CCS - 6.2.

NDK - NDK_2_25_00_09

驱动程序- tidrivers_tivac_2_16_01_13

TIvAware - TivaWare_C_Series-2.1.4.178

此致

Balae2e.ti.com/.../tftp.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已经找到问题并立即解决。 我们尝试写入更多字节、而不是段大小。 这会导致错误。

    巴拉