This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:如何计算 PWM 周期?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/641064/tm4c123gh6pm-how-to-calculate-pwm-period

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!  

我想设置 PWM 以控制直流电机的速度、但不知道如何计算周期(时钟节拍)????

提前感谢

此致

南非语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一愿望(计算 PWM 周期)需要一个"三步"过程:

    • 设置 MCU 的系统时钟
    • 设置 PWM 模块的时钟
    • (然后也只有那时)设置 PWM 模块的周期

    SysCtlPWMClkSet()…… SYSCTL_PWMDIV_1、2、4、8、16。 32、64 (必须选择这7个值中的一个)  如果这个函数未被调用、系统时钟通常是缺省 PWM 时钟。

    PWMPulseWidthSet()…… 参数3是 PWM 时钟 (非系统时钟)节拍数!

    您应按所示顺序(通过项目符号)使用这3个函数。   Allez (和"已解决"的 S'il Vous Plait……)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jangrez 和 CB1


    PWM 周期是指由 占空比定义的信号保持打开和关闭的时间。

    现在、在 Tiva 中、周期是相对于时钟计算的

    SysCtlPWMClockSet (SYSCTL_PWMDIV_1);//此函数允许连接到 PWM 的默认时钟除以1,2,4...

    例如

    将 PWM 配置为75%占空比。

    PWMGenPeriodSet (PWM1_base、PWM_GEN_2、400);//此行设置 PWM 的周期、这里400是周期、以时钟节拍为单位进行测量。

    PWMPulseWidthSet (PWM1_base、PWM_OUT_4、300);///此行会将占空比设置为400个时钟周期的75%(300个周期)
    周期。


    因此、通过这种方法、您可以根据需要计算和设置占空比。


    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Sajad Raster4"] SysCtlPWMClockSet (SYSCTL_PWMDIV_1); //此函数允许将连接到 PWM 的默认时钟除以1、2、4 ...

    您的帮助很好-但是"除以1"是"默认值"-函数"不起作用"-除非已经(之前)使用了另一个值除数(非1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CB1_MOBILE

    是的、除以1采用默认时钟、不管怎样、用户可以使用他选择的可用分频器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他的“选择”似乎是采用“沉默”。    哦、嗯-我们都"试过了。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对,我们试图以最好的方式解释。