This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:ADC 通道间交叉

Guru**** 2539850 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/641518/tm4c123gh6pm-adc-ch-to-ch-crossover

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!
ADC 通道间测量是否有任何影响? 例如、 客户希望在 AIN8上测量直流3V。 结果根据 ACIN7的电压电平波动。 250ns 的采样时间应该是可以的。

器件:TM4C123GH6PM

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、"通道到通道"交叉已被注意到-既包括此供应商的 MCU、也包括竞争对手的 MCU。

    克服的最佳方法似乎是"将模拟信号源与 ADC 的"规定/指定"输入规格正确匹配/配置!

    (这通常意味着"信号源"必须提供足够的驱动电流来满足 MCU ADC 输入电路的需求(尤其是输入电容...)    请注意、"背靠背"通道转换"序列时序"可能会证明您的"朋友(增加时)或敌人"、并且每一个案例都证明是独一无二的...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您自己的公司研讨会中、有很好的参考资料。 请参阅 #bookshelf 以了解这些研讨会文献的一些参考。

    另外请记住、这些器件中的大多数没有绝对基准、因此它们的结果也会随电源的变化而变化。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (甚至)供应商代理"分享"我们在"发现技术数据的财富"方面的困难是否不是"诗意"... (通常"不是直接或清晰的视图!")