This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:内核和 IO 电压

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/641696/tms570ls0432-core-and-io-voltage

器件型号:TMS570LS0432

你好。

我正在为 TMS570LS0432微控制器构建定制板。 我有一个有关内核和 IO 电压的查询。 内核电压为1.2V、IO 电压为3.3V。 如果我要为微控制器设计电源、是否需要单独提供内核和 IO 电压、如1.2V 和3.3V。 或者是配备了内部电压降压电路的微控制器,其中只能提供3.3V 电压,而微控制器则将3.3V 电压降至1.2V。

请就此作出澄清。

此致、

Kartik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kartik 您好!

    THS570LS0432没有可将3.3V 转换为1.2V 的内部 LDO。 您需要为 MCU 提供2个电源(3.3V 和1.2V)。