请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我将在 TM4C1294NCPDT 处理器中开发应用、并将 TI-RTOS 2_16_01_14与 NDK 2_25_00_09配合使用。 我已经使用以太网接口实现了我的网络连接、它工作正常。 现在、我将 GPRS 调制解调器连接到 UART 端口、并且我正在使用 AT 命令与其通信。 调制解调器具有内部 TCP/IP 堆栈、但我当然需要使用 AT 命令来连接、断开连接和控制连接。 我想使用我已写入的通过 GPRS (在这种情况下为 UART)进行通信的相同代码(我是说套接字)。 我注意到我需要使用 NDK 中提供的 PPP 接口、但我不知道如何将其与 UART 配合使用。
我需要的是、一旦我连接并连接到 GPRS 网络、我就想打开一个与我的服务器相连的套接字并透明地发送/接收数据包、即使我使用的是以太网或 GPRS。
有什么建议吗?
提前通知 Tks