This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:TMDX570LC43HDK 上的 FreeRTOS 定时器未进行编译

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/639006/tmdx570lc43hdk-freertos-timers-on-tmdx570lc43hdk-not-compiling

器件型号:TMDX570LC43HDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我正在尝试在 TMDX570LC43HDK 上实现 FreeRTOS 计时器、但它不进行编译、

错误为:

 未定义             的首次引用                     
 符号                                             
 ------              --------                     
 MPU_xTimerCreate      ./source/Main.obj                    
 xTimerPendFunctionCall /HalCoGen/source/os_mpu_wrappers.obj

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"FreeRTOS_Example013_Timer.out"

附加了 C 代码和 halcogen 文件、

您能告诉我问题在哪里?

e2e.ti.com/.../5543.FreeRTOS_5F00_Example013_5F00_Timer.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etantonio、

    我打开了您的 HALCoGen 项目并重新生成了代码、在我的 CCS7中编译后未出现任何错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    尝试解决我已安装 CCSV7的问题、现在我还在使用最新的编译器"TI v16.9.6"

    但似乎总是不好、

    您能否以尝试项目中的错误的方式共享您的项目?

    谢谢

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 xTimerPendFunctionCall 的问题可以通过添加解决
    include_xTimerPendFunctionCall = 1
    网址为 FreeRTOSConfig.h
    但在 MPU_xTimerCreate 上仍然存在问题、
    这似乎是 TI 生成的文件中的一个问题。
    Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Etantonio、

    我没有重现此项目的问题:

    e2e.ti.com/.../2476.FreeRTOS_5F00_Example013_5F00_Timer.zip