This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3135:TMS570LS3135:

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/640908/ccs-tms570ls3135-tms570ls3135

器件型号:TMS570LS3135

工具/软件:Code Composer Studio

当我尝试运行 TMS570LS31x MCU 演示时、即使 已插入开发板并安装了 Code Composer。 我仍然收到一条错误消息、提示 "No Demo Boards Found Plug in Hercules Development Board"、Try again"。 有什么建议吗?

顺便说一下、当我尝试从在线链接下载演示源代码时、它 将永远不会下载、而且我通常也会收到 病毒 警告。 为什么他们几乎无法找到或访问他们的演示代码。

最后、有人知道图片上的各个 LED 按编号列出、因此我可以知道哪个 LED 是哪个 LED?

 

如果能回答这些令人困惑的问题,将不胜感激。

此致、

Nolan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nolan、

    您是指 Hercules 安全 MCU 演示吗? 这些演示旨在重点介绍 Hercules MCU 平台的关键安全、数据采集和控制功能。 这些演示旨在与 Hercules USB 记忆棒开发工具或 Hercules 开发套件(HDK)一起在 PC 上运行。 这些演示使用 LabVIEW 2010进行 GUI 操作、该 GUI 在 Window 7和 Window 10机器上无法顺利工作。

    以下是此演示软件的链接:

    www.ti.com/.../HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王先生

    非常感谢您的回复。 我已经多次尝试过该链接。 它不会下载。 我最多只能下载一部分、无论我做什么、当我尝试提取所有内容时、它会提示没有任何内容。 这就是我在原始电子邮件中所说的、我注意到我的评论"顺便说一下、当我尝试从在线链接下载演示源代码时、它永远不会下载"。

    这可能是我的 IT 部门的一个问题、不允许软件工程师执行他的工作。

    虽然另一个环节 Chuck Davenport 让我不再工作了,但它已经被拿走了。

    诸如此类。 我通过从安装盘中抓取代码(虽然很旧)、能够编译和运行 MCU 演示项目。 无论真正的问题是"这些演示的文档在哪里"、

    如果不对所有代码进行反向工程、则很高兴知道它们所做的是什么。 您是否知道这些演示的任何文档或说明?

    谢谢、
    Nolan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nolan、

    希望此链接对您有所帮助:
    processors.wiki.ti.com/.../Hercules_LaunchPad:_Safety_Demo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王先生

    是的、这是一个很好的参考。 这会很有帮助、但正如我之前所说的、当涉及到 MCU 演示软件的下载链接时、我无法成功下载。 我在得到了你的有用的评论后再次尝试了它,我得到的一切如下:

    网关防病毒警报。
    SonicWALL 网关防病毒服务阻止了此请求。 名称:MalAgent.J_11947 (特洛伊木马)被阻止。

    我想 TI 的下载链接可能已受到影响。 您是否知道 MCU 演示软件的另一个链接?
    但我认为工作时防病毒软件更有可能出现问题。 我将把这个问题转交给它。 感谢你能抽出时间。

    如果可以允许我下载 MCU 软件、我相信您发送给我的链接将非常有用。 因此、我将把这个问题标记为已解决(由 TI 自己解决)。

    此致、
    Nolan Snell