This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:het1ParityCheck ()可以#39;t 在 HALCoGen 创建的 TMS570LS1224PEG_FreeRTOS 任务中实现

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/640719/ccs-tms570ls1224-het1paritycheck-can-t-be-implemented-in-a-task-of-tms570ls1224peg_freertos-created-by-halcogen

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在尝试在线测试奇偶校验故障注入。 但是、当我创建一个在 for (;)循环中实现 het1ParityCheck ()的任务时、该任务不能触发 ESM 中断。 当我将 het1ParityCheck()函数移动到主函数的顶部时,ESM 中断。 正确触发。 为什么会发生这种情况、如何在线注入奇偶校验故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!

    我已将您的问题转交给我们的软件主管、因为他应该能够比我更有效地解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4721.Comprehensive_5F00_Test_5F00_v9.rar

    您好!  

        感谢   您的回复。  我上传的项目包含我的问题。  请 注意   项目中的‘ErrorInjectionApp 'ErrorInjectionApp。  他试图注入所有必要的失败状态。  最令我困惑的是、其中大多数都未能触发 ESM 中断。  但是、当我将它们移动到主文件时、 它们会正确执行并触发中断。 当 我在没有操作系统的情况下将它们放入项目中时、它们也可以正确执行它们。  HALCoGen 生成的操作系统是否有问题、或者配置是否有误? 我期待你的答复 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chuck Davenport:
    我发现了我的问题并解决了这些问题。 请您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chuck Davenport:
    我发现了我的问题并解决了这些问题。 请您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤林先生

    请提供问题和解决方案的详细信息。 这将有助于面临类似情况的其他人。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题、但我现在正在艰难的项目中挣扎。 关闭后,我将详细介绍问题和解决方案。