This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:TM4C123GH6PM

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, TM4C1294NCPDT, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/640973/ccs-tm4c123gh6pm-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: TM4C123TM4C1294NCPDTTRF7970A

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

我正在尝试将我的 Tiva c (tm4c123gh下午6点)与 RFID 一起使用- RC522使用 code composer studio、但我没有成功。

首先、rc522是否与 Tiva C tm4c123系列兼容?

如果它兼容,我可以在哪里找到一些使用 RFID 的相关代码?

非常感谢大家、希望有人能帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonardo、

    RC522可以与 TM4C123GH6PM 连接、但我们没有任何相关的固件示例。 您需要开发固件以自行与 RC522通信。

    如果您希望同时使用 NFC 和 TM4C 并提供示例代码、则应参考我们的 TI 参考设计、该设计将 TM4C1294NCPDT 与 TRF7970A 集成在一起: http://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129XNFC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我看到了、

    我将首先尝试使用 rc522、如果它不起作用、我将获得此 NFC 之一。

    感谢您的回答 !