This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294 -以太网 ESD 保护二极管

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/640776/tm4c1294ncpdt-tm4c1294---ethernet-esd-protection-diodes

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

在本设计的 PCB 中、我们使用 TM4C1294微控制器和具有集成变压器的以太网插座。 这个插座(Hanrun HR91105)似乎没有 ESD 保护二极管、因为我在数据表的任何时候都没有提到过它。 我有以下问题:

在这种情况下、即以太网插座具有内置变压器时、ESD 二极管是否是强制性的?

ESD 二极管是否可以直接放置在 TM4C 引脚(以太网端口->变压器-> ESD -> PHY TM4C1294引脚)旁边?

在我们的案例中、我们无法将以太网插座和变压器(因为它根本无法安装在 PCB 上)分开、就像在 TM4C1294 Launchpad 上一样。 提前感谢您的支持。

此致

Dariusz Adamczyk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dariusz:

     是的、将需要 ESD。 请参阅 此处的系统设计指南

     这两个帖子也回答了同样的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、
    感谢您的快速回复。 现在一切都很清楚。
    此致
    Darek