This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:将 ADS 1220连接到 Tiva TM4C1294NCPDT

Guru**** 2576285 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/640346/tm4c1294ncpdt-interfacing-ads-1220-to-tiva-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:ADS1220EK-TM4C1294XL

您好!

 我想将 ADS1220 24位 ADC 转换器连接到 Tiva Tm4c129、我尝试了 Tiva 板示例中的示例 SPI 代码、通过对其进行修改、 但是我无法获得预期的输出、是否有人可以共享相同的代码、我只想为 DRDY 引脚编写 GPIO 中断处理程序、以便在该处理程序中读取 ADC 数据。 我有 ADS1220分线板(Proto Central)。

 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rupendra、
    我们没有与外部 ADC 连接的 SPI 示例。 您可能希望在 E2C 论坛中搜索并查看是否有接近的内容。 什么不起作用? 请使用示波器监控 SPI 接口。 您可以参阅中的中断示例 \examples\boards\ek-tm4c1294xl\interrupts for GPIO interrupt handler。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以注意到(任何)"adc ... 大于16位"可能(非常)成为大联盟-并要求"高度关注和处理!"

    事实上、"故障几乎没有解释、海报寻求"共享代码"、然后 ISR 将承担"读取24位数据"的负担-这表明"过度挑战"的(部分)元素...

    通常、最好将器件的"时序/信号图"与 MCU 的 SPI 输出叠加-并仔细检查发生(不需要的)偏差的位置。 在这种情况下、"kiss"尤为重要-必须小心且有条不紊地(即测量)向最终目标移动...