This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:推出 Hercules 安全演示

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/640431/launchxl2-570lc43-hercules-safety-demos-launching

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43

大家好、

我有一个 LaunchXL2-TMS570LC43并尝试使用 TI 的 Hercules 安全 MCU 演示软件。  

当我启动软件时、它会弹出一个窗口、要求我导航到共享库 FTD2XX.dll、并且我已经开始了。 但是、当我执行此操作时、程序会显示无法找到任何器件;或者、如果我跳过此步骤、我会遇到 NI LabView 组件的问题。 还有人有这些问题吗? 我运行的是 Windows 10、如果有 CCSv7.3对此有所帮助、

谢谢、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、您好!

    安全演示软件不支持 LaunchXL2-TMS570LC43 Launchpad。 您看到的查询是尝试在 HDK 和 RM42/LS0432 LaunchPad 上找到我们的 XDS100v2仿真器中使用的 FTDI 芯片。 较新的 LaunchPad 使用的 XDS110没有 FTDI 芯片、并且与 Hercules 安全演示软件不兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Chuck! 这说明了我遇到的问题。

    是否有任何计划在安全演示软件中支持 LaunchXL2-TMS570LC43 Launchpad? 或者 TMS570LC43的安全演示软件中有任何其他类似的好示例?

    谢谢、

    Aaron