This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:建议对 RM57进行抗混叠滤波?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/640464/launchxl2-rm57l-recommended-antialias-filtering-for-rm57

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件:RM57L843

我正在寻找有关 RM57 Launchpad 抗混叠滤波的建议和建议。 我们的团队使用此器件上的 ADC 以2kHz 采样率对多个信号进行采样。 这些信号的带宽要求为200Hz。 由于电路板的尺寸限制、我正在考虑在信号调节电路的输出和每个 ADC 通道的输入之间使用一个简单的 RC 滤波器。 RM57L843规格表的第172页甚至似乎建议使用一个简单的滤波器、其中显示了一个用于滤波器的"Rext"电阻器和"Cext"电容器。

外部电阻器或电容器值是否存在任何限制? 一个简单的 RC 电路是否可以接受、还是建议采用其他方法?

谢谢!