This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:LAUNCHXL2-RM57L 和 DRV8305-Q1 BoosterPack

Guru**** 2539900 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-RM57L, DRV8305-Q1, BOOSTXL-DRV8305EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/640383/launchxl2-rm57l-launchxl2-rm57l-and-drv8305-q1-boosterpack

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件: DRV8305-Q1BOOSTXL-DRV8305EVM

尊敬的团队:

我们 需要 您的帮助 来确认 以下 LaunchPad LAUNCHXL2-RM57L 是否与 DRV8305-Q1 Booster Pack (BOOSTXL-DRV8305EVM)兼容。

我们在网络上查看了 booster pack Checker 工具,尽管 数据库中没有 Hercules LaunchPad : https://dev.ti.com/bpchecker/

 
提前感谢您的提示重播、

此致、

Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giuseppe、

    Booster Pack 似乎是专门为其规范中提到的 C2K Launchpad 设计的、并且与 RM57L Launchpad 不直接兼容、即使两者看起来都符合 Booster Pack 标准。 当然、RM57板具有可用于驱动 Booster Pack 或可用 EVM 的所有引脚、但它需要蓝线方法、而不是更干净的 Booster Pack 接口。 请注意、RM57上的大多数可用引脚可通过标准 Booster Pack 连接器或使用未组装的边缘连接器进行访问。