This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:TM4C1294NCPDT 的 I2C 问题

Guru**** 2579685 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/640145/ek-tm4c1294xl-i2c-issue-with-tm4c1294ncpdt

器件型号:EK-TM4C1294XL

您好!

我的客户在 EK-TM4C1294XL 和一些 I/O 扩展器之间的 I2C 通信方面遇到问题。

根据数据表指示、通信无法正常工作、必须添加延迟。 但是、这感觉像是一个黑客攻击、数据表中未对此进行说明。 如果需要、我有一个更好地描述问题和客户代码的 Word 文档。

您能帮我解决这个问题吗?

谢谢、此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    您能否更具体地说明添加了哪些/哪些延迟?

    您能否查看此帖子并查看其是否适用于您? e2e.ti.com/.../1296675