This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:EK-TM4C123GXL 的支持和示例代码库

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/640019/ek-tm4c123gxl-support-and-example-code-repository-for-ek-tm4c123gxl

器件型号:EK-TM4C123GXL

我已经开发嵌入式软件了相当长的一段时间、而且最近才开始使用德州仪器的 Tiva C Launchpad EK-TM4C123GXL。

虽然 Launchpad 电路板有详尽的文档、但我遇到了一些问题、只有在社区的帮助下才能解决这些问题。 以下是我希望包含在 Launchpad 文档中的一些内容:

  1.  Launchpad 的 wiki 中包含 Tivaware 外设库文档的链接。
  2. 包含一些具有不同外设使用情况的更多示例代码。 或者用户可以在其中添加代码以供公众查看的论坛或网页。

在学习编写 Launchpad 代码期间,我记录了代码并在 GitHub 库中添加了一些基本代码:

我认为、这对于刚刚开始使用 Launchpad 或正在以示例代码文档中尚未完成的方式搜索代码以连接外设的人员而言可能非常有用。 因此,我想与大家分享这一点。 希望这证明对您有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yash、

    感谢您与社区分享您的示例代码。 当然、这将使许多人受益。 就文档而言、它们都是 TivaWare 的一部分。 安装 TiwaWare 后、可在下找到所有文档 \docs。 是的、更多示例将有所帮助、但目前没有计划在可用内容的基础上提供更多示例。 您是否查看了下的所有示例 \boards\ek-tm4c123gxl 和 外设?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    我在 TivaWare 安装目录中没有看到这些文档。 我认为应该在 wiki 上提到、所有文档也都可以在 Tivaware 目录中找到。 很长时间以来、我不知道外设库的文档是否可用、而是用来阅读和理解源文件以了解 API 的功能。 如果 Wiki 中提供了外设库的直接链接、这不会是问题。
    此外、是的、我已经看到了 TivaWare 目录中的所有示例代码。 的确,它们是一个很大的帮助。 但是、在某些情况下、您需要以示例代码中未提及的方式使用外设、这有时会成为问题。
    我最近遇到的问题(以及我在存储库中包含的示例代码)是:

    1) 1)在计时器中断模式下使用 ADC。 示例代码解释了使用处理器中断的 ADC 读取、但当您使用该处理器中断以及计时器中断从 ADC 器件获取周期性读取时、它不起作用。 您必须在计时器中断模式下对 ADC 进行专门编程并相应地配置计时器。

    在许多这种情况下、虽然论坛帮助我解决了问题、但如果将这些问题的代码包含在示例代码中、情况会好得多。 或者至少是一个公共网站、我可以在其中找到不同应用的用户上传代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该受到赞扬、因为"为团队思考"-然而、一旦此论坛页面"关闭"成为"论坛遗忘"、"谁(永远)会找到"您的-或者(甚至)许多其他此类链接?"

    正如您所注意到的-大多数示例都是(原谅)基本的-("您之前、"从属 I2C 示例")、以"只需一个!"    

    要求更苛刻/更有帮助的示例-这些示例将证明信息量最大-但仍然不存在-因此(似乎)"被引诱!")    (但现在有时间,“像***一样杀死***”——永远也没有时间添加更具挑战性的示例……)

    红色条纹区域-在论坛页面顶部-带有(赦免)胡说 "博客、组、视频"的窗口-当然应该是客户端用户可以"单击以查找任何/所有 MCU 相关技术信息"的位置-但这是 (始终) 被拒绝的。    令人上瘾!