This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:以太网 LED 驱动功能

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/639949/tm4c1294kcpdt-ethernet-led-drive-capabilities

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

TM4C129xx 的以太网 LED 引脚(EN0LED0至 EN0LED2)的驱动能力是多少?
它是否与其他标准 GPIO 的驱动能力(2mA/4mA/6mA/8mA)相似?
数据表"10.2焊盘功能"中提到的?

此致
Paddu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paddu、
    您的理解是正确的。 EN0LED0/EN0LED2与快速 GPIO 的端口 F 复用。