This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129ENCPDT:TM4C129ENCPDT

Guru**** 2539210 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, TM4C1292NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/637696/ccs-tm4c129encpdt-tm4c129encpdt

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件: TM4C1292NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我需要在 Tiva 和微芯片开关 KSZ8795CLX 之间连接。

微芯片开关中的端口5可用作 Mii 或 RMII 接口。  

似乎我 必须配置 Tiva 以相同的方式工作。

请您建议如何使此连接在 Mii 模式下运行一次、在 RMII 模式下运行一次。

这是我的第一个以太网设计、您认为我需要帮助。

原理图或类似的参考设计可能会有所帮助。

谢谢

Tsfania

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是一个简短的视频演示、其中讨论了这些选项。 (某些器件具有集成的 PHY。)
    training.ti.com/tm4c129x-mcus-series-part-2-ethernet-controller

    系统设计指南第37页的第4.2.1和4.2.2节讨论了使用 MMI 和 RMI 接口进行电路板设计时的注意事项。
    www.ti.com/.../spma056.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复。

    第37页的第4.2.1节和4.2.2节介绍了使用 Mii 或 RMII 的外部 PHY 接口。
    我想知道如何在 MAC 至 MAC 模式配置中将 KSZ8795CLX 以太网交换机的端口5连接到 TM4。
    此外、我还想通过 MDIO 或 TM4通过 SPI 来控制和管理 KSZ8795CLX 开关。
    我不知道它是否会起作用。
    我不确定 TM4是否能够向交换机上的其他成员发送和接收数据包。
    请提供建议。

    这就是为什么我要求使用在 MAC 到 MAC 模式下工作的 Mii 或 RMII 来提供某种 TM4原理图或参考设计的原因。

    请提供建议
    此致
    Tsfania
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Tsfania

    您是否打算将 KSZ8795CLX 用作 TM4C 器件的外部 PHY? 您计划使用哪款 TM4C 器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    海报说明"TM4C129ENCPDT"是他选择的器件...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1

    注意到。 但同时需要确保 TM4C129ENCPDT 不支持 MII/RMII 接口。 QFP 封装中有一些不带 PHY 的其他器件、这些器件具有 MII/RMII 接口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AHA -我不知道。 (从未使用过任何'129) 请您回来(无论多么简短)、我们祝您/您一切顺利。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    该平面是将 Tmc129encpdt 连接到 KSZ8795CLX (端口5)、作为它们通过 RMII/MII 将 MAC 称为 MAC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    感谢您的笔记。 现在、我看到 tm4c120ncpdt 不支持 MII/RMII。
    所以... 如果我在 KSZ8795CLX 的端口5上连接外部 PHY 并将其连接到 tm4c120ncpdt 的内部 PHY,系统是否能够工作?
    谢谢
    Tsfania
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Tsfania

    是的、没错。 我已经在 DP83822和 TM4C1292NCPDT 之间尝试过相同的方法、但它可以正常工作。 很快就会推出一个 TI 参考设计、您可能希望将其用作参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    谢谢

    请在有按摩时进行按摩

    此致

    Tsfania

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Tsfania

    请参阅以下 TI 参考设计

    www.ti.com/.../tida-01463