This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-EP:在多 IDE 上构建闪存 API F021代码

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/638065/tms570ls3137-ep-building-flash-api-f021-code-on-multi-ide

器件型号:TMS570LS3137-EP
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137HALCOGEN

您好!

我们正在尝试基于 TMS570LS3137上的闪存 API F021来构建闪存 EEPROM 代码
IDE 和编译器:多 IDE

我们尝试构建通过 Halcogen 生成的源代码、我们得到了与相关的错误
F021_API 库、如下所示。


我们还尝试根据以下 E2E 中的建议删除调试符号、
执行"armstrip"命令时出错。

e2e.ti.com/.../352575


如果您有任何建议、请告知我们在多 IDE 上构建闪存 API F021代码。

此致
Paddu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paddu、

    您能否提供您正在使用的编译器? 我假设这是 GHS 编译器、但需要进行双次检查。 此外、F021闪存 API 编译为 EABI 格式化的目标文件;编译器是否支持此操作?

    最后、您是否直接联系了 GHS、以了解他们可以提供哪些帮助? 由于这不是 TI 工具、因此该工具的制造商将提供最佳支持、因此我建议您也通过该途径寻求帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck Davenport:

    非常感谢您提供的信息。
    根据您的建议、我们得知 GHS 编译器不支持 EABI 格式。