This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-RM46:边缘检测或输入捕捉帮助。

Guru**** 2576395 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/639044/ccs-launchxl2-rm46-edge-detection-or-input-capture-help

器件型号:LAUNCHXL2-RM46
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我非常喜欢编程和学习编程、我在这里非常陌生。

我正在尝试让超声波传感器 HC-SR04与我的 launchpadxl2 rm46配合使用。

传感器在5V 电压下工作、但这不是问题、我使用双向 LLC 来避免在控制器上对输入引脚进行炒。

超声波传感器具有两个控制引脚、一个触发器和一个回波引脚。

 µs 生成超声波、您需要将 TRIG 设置为高电平状态10 μ s。 这将发出一个8周期的声波脉冲、该声波将以声速传播、并将在 Echo 引脚中接收到。 Echo 引脚将以微秒为单位输出声波传播的时间。

howtomechatronics.com/.../Ultrasonic-Sensor-Diagram.png

因此、我尝试使用来自控制器的 PWM 信号并使用边沿捕获来查看超声波突发传播的时间、从而计算距离。

我将放一些我的代码和 halcogen 配置的照片。 到目前为止、我已经获得了很多结果、如果有人能帮助我了解 n2het 的工作原理、那将是一件很棒的事情。 我不知道我是读取正确的寄存器还是进行了正确的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用1个 PWM t TRIG 传感器、并使用一个引脚来捕获输入脉冲的周期。 有一个叫做 HET IDE 的工具、这是一个基于 Windows 的应用程序、提供了一种简单的方法来开始为 HET 开发和调试代码。  它可用于模拟 PWM 和捕捉。

    IDE 具有许多 PWM 输出和输入捕捉示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这正是我要尝试的。 但是、如果我修改汇编代码、我的 n2het 驱动程序将如何运行。 Halcogen 将不再配置它。只有我编写的代码?