This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:带有 TI-RTOS NDK 的 IPsec

Guru**** 2586035 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/639759/tm4c129enczad-ipsec-with-ti-rtos-ndk

器件型号:TM4C129ENCZAD

我们正在开发一个使用 TM4C129ENCZAD MCU 聚合图像传感器中的数据的项目,然后通过加密的 TCP 连接将该数据发送到 PC。 将 wolfSSL 集成到我们的项目中的容易程度是选择该特定部件时的一个主要歧视因素。 像 这样的指南 特别有用:  

目前我们最紧迫的问题是,现在我们需要将 IPSec 功能添加到项目中,因为当前版本的 NDK 似乎不支持 IPSec 功能。 您能否提供有关如何实现此目标的任何指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nadeem、

    如您所述、我们在 NDK 中不支持 IPSec、也没有立即将它添加到中的计划。

    通过查看以前的论坛帖子、似乎有一位客户在 NDK 中自行实施。 我不知道有任何第三方将 IPSec 添加到 NDK 中。 您可以联系 WolfSSL 以了解他们可以做什么。

    Todd