This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:使 FreeRTOS 标准演示适应 TMDX570LC43HDK

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/639576/tmdx570lc43hdk-adapt-freertos-standard-demo-to-tmdx570lc43hdk

器件型号:TMDX570LC43HDK
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

是的、我正在尝试为 TMS570运行 FreeRTOS 演示

http://www.freertos.org/Free_RTOS_for_TI_RM48_and_TMS570.html

我的板不是 USB 记忆棒、而是 TMDX570LC43HDK

使用的活动配置是具有 FPU 的 TMS570、

我还将目标硬件更改为 TMS570LC43xx

链接结束为:

警告#10247-D:创建不带段的输出段".text"规范警告#10247-D:创建不带段的输出段".const"规范警告#10247-D:创建不带段规范的输出段".data"警告#10247-D:创建不带段规范的输出段".bss"警告#10247-D: 创建不带 SECTIONS 规范警告#10247-D 的输出段".cinit":创建不带 SECTIONS 规范的输出段".intvecs"

如何针对 TMS570LC43xx 调整此示例项目?

谢谢 Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该尝试找到适合您的 HDK 的 sys_link.cmd 文件。
    您可能还需要确保拥有匹配的运行时支持库。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    您是否试用过 Halcogen 标准版的免费 RTOS 项目? HDK 上有一个专门用于 TMS570LC4357ZWT 器件的项目。 一旦由 HalCoGen 设置和导出、你可以浏览 Free RTOS 页面上显示的配置文件来配置和执行与演示项目相似的文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼奥

    以解决有关移植到新平台/器件的问题。 由于在新器件上包含了缓存、这可能会很困难、我不知道在 Free RTOS 框架内处理此问题的最佳方式。 当然、您可以将现有的 Halcogen 项目与 Free RTOS 中的示例一起使用、以查看差异、以防您想要从3137移植到4357。 但是、我怀疑从较新的 Halcogen 项目开始并尝试实现 Free RTOS 演示说明中确定的功能可能会更容易。 此外、请注意、USB 记忆棒 EVM 不再受支持、CCS5也是如此;简而言之、免费 RTOS 站点的演示已非常过时。