This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129XKCZAD:TCP/IP Micrium

Guru**** 2815775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/638942/rtos-tm4c129xkczad-tcp-ip-micrium

器件型号:TM4C129XKCZAD

工具/软件:TI-RTOS

您好!

任何人都知道 Micrium 是否有"__LW_AT__www.micrium.com/"<a href=""> ">www.micrium.com/""> 

谢谢、

Mudhafar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题似乎已被打断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是:他们是否对此 MCU 提供 uC/TCP-IP 支持?

    此外、Tiva SDK 是否具有 TCP/IP 堆栈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您询问有关 Micrium OS 的信息、请访问他们的网页。 www.micrium.com/.../

    TI-RTOS 还具有 TCP/IP 堆栈。 以下是有关 TI-RTOS 的更多信息的链接: processors.wiki.ti.com/.../TI-RTOS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 的答复。

    是否有指南说明 TI-RTOS 组件(如 TCP/IP 堆栈等)需要多少内存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将向 TI-RTOS 专家介绍您的主题。 (您可能在周一的某个时候才会收到回复。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mudhawar、

    我们有以下页面 :processors.wiki.ti.com/.../TI-RTOS_Networking_Stack_Memory_Usage 、其中讨论了如何创建和使用存储器。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要赞扬这种技术支持的速度和深度。   干得不错。

    也就是说、供应商员工似乎总是知道"去哪里"以找到这样的关键/关键技术细节。   而且-就像这张海报一样-许多"客户-用户"不会!   (包括该长期论坛成员。)

    我们"外部人士"是否有任何"某种效率"的方法来"发现"此类"技术文档"?    这将证明对大多数论坛用户具有巨大价值...

    感谢您的时间/关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在以下位置之一查找 TI-RTOS 相关项目

    产品随附的文档
    2 .processors.wiki.ti.com/.../Category:TI-RTOS
    3. training.ti.com 并搜索 TI-RTOS
    4. SimpleLink Academy (用于 SimpleLink 器件)
    5. Google

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-谢谢。   请注意、除了"包含产品的文档"之外、所有此类操作都需要一个才能退出论坛!    这是否可以是好的-它会耗费时间/精力并分散注意力-它不会?

    然而-当海报要求"重点如此严格的 TI-RTOS 之外"的主题时、该怎么办?   这类文档对于"被阻止的用户-客户"难以有效查找的情况(可能甚至太难)吗?

    "从论坛页面启动所有此类搜索是否"更有意义"(即某种意义)?    不应从"原始红色条纹区域 "-"论坛、博客、小组、培训"主页快速/轻松访问此类"相关 MCU 技术文档"、但完全不能("相关技术文档!"    (显然这不是您的工作、但在您的"客户-用户"似乎远远不是最佳选择之前设置此类障碍...)