This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:UART 引导加载程序-在闪存擦除期间失败

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/639190/tms570ls3137-uart-bootloader---fails-during-flash-erase

器件型号:TMS570LS3137

大家好、

我正在尝试使用为具有 F021闪存 API 的 HDK 电路板提供的示例文件来配置 UART 引导加载程序。  当我使用 LQFP 144将其移植到我的定制板时、代码在闪存擦除期间崩溃- 控件位于 sys_intvecs.asm 中的以下位置。

PrefetchEntry
B prefetchEntry

请指导我们了解原因。  我们将使用 XDS100进行调试。

此致、

Unmai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Unmai,

    在移植到定制板之前、基于 UART 的引导加载程序是否正常工作?

    如果是这样、您是否进行了所有调整、以消除对337 PBGA 中144引脚 TQFP 器件中未包含的 IP 或存储器的访问。 您可能还需要访问时钟配置、因为这在两个封装之间也可能不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Unmai、

    我们需要更多信息来帮助您调试代码。 请在代码中添加断点以查找导致预取异常的语句或函数。

    另请提供 CP15寄存器的值。 例如