This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294KCPDT:TI-RTOS 软件/工具相关性

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/638435/rtos-tm4c1294kcpdt-ti-rtos-software-tools-dependencies

器件型号:TM4C1294KCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

关于 TI-RTOS、下面的发行说明提到了对软件和工具的依赖。
software-dl.ti.com/.../release_notes_tirtos_tivac_2_16_01_14.html

我们是否需要使用版本说明中提到的相同 CCS/IAR 和编译器版本?

当我们在 EWARM 的最新版本(v8.1)上构建 TI-RTOS TivaC (2.16.01.14)示例时、会出现应用程序错误、
而它与较旧版本 v7.50 (在发行说明中提到)兼容

对于 CCS、是否建议使用较旧的 CCS/编译器版本(在发行说明中提到)
不使用最新的 CCS (v7.x)??
使用最新的 CCS 和编译器开发去年发布的 TI-RTOS TI-RTOS TivaC 2.16.01.14是否安全?

此致
巴杜语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    安全的答案是继续使用发行说明中发布的版本。

    我知道 IAR 有一个变化、需要对8.x 版本的内核进行更改。

    对于 CCS、如果您使用相同的编译器和 XDCtools (例如、不要移动到3.50.xx!!)、则应该能够移动到 CCS 7.x 版本。 您可能无法获得7.x 版本中的一些新功能(例如新 ROV)、但6.x 中的功能应该在7.x 中同样起作用

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    谢谢、

    TI 是否计划更新 TI-RTOS 和 TivaWare?
    最新更新已有一年、您知道 IAR 的最新版本存在问题。
    这意味着我们将来不能使用 IAR 来开发基于 Tiva 的应用?

    我们可以考虑 MSP432E4xx 等替代解决方案、但
    除了较高端的器件、MSP432E4xx 系列没有太多器件选项。

    此致
    Paddu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paddu、

    我们没有立即计划发布适用于 Tiva 的新 TI-RTOS。 我不确定 TivaWare。

    我们正在积极地向 SimpleLink MSP432E4 SDK 添加新功能、并计划大约每季度发布一次新版本。

    Todd