This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:USB0VBUS 和 USB0ID 未连接 TRU R25和 R29

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/639268/ek-tm4c123gxl-usb0vbus-and-usb0id-not-connected-tru-r25-and-r29

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件: TM4C123GH6PM

您好!

原理图@ EK-TM4C123GXL 修订版 A Schematic.pdf 显示 usbvbus 和 usbid 连接到 PB0和 PB1 tru 0欧姆电阻器。 但在实际器件上、这些电阻器缺失、因此 PB0和 PB1未连接到 USB。

这些引脚用于什么用途、对于使用 TM4C123GH6PM 的新设计而言、它们是必需的吗? 当这些引脚未连接时、您不能执行什么操作? 我知道其中一个用于 VBUS 电源检测。 USBID 连接的用途是什么。

此致、

C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    如果要将 EK-TM4C123GXL Launchpad 用作 USB 主机、则可以使用0欧姆电阻器填充 R25和 R29。 如果您将 TM4C 用作 USB 器件、则无需 R25/R29即可实现。