This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:未在 FreeRTOS 上检测到 GIO 中断

Guru**** 2569475 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/639036/tmdx570lc43hdk-gio-interrupt-not-detected-on-freertos

器件型号:TMDX570LC43HDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

HY、在所连接的项目中、我想在 FreeRTOS 中生成一个中断、以更改 GIOA[6]的值。该中断通过一个跳线从外部连接到 GIOA[4]

但未检测到该中断、

我忘记了什么?

e2e.ti.com/.../1307.FreeRTOS_5F00_Example016_5F00_Interrupt_5F00_SemaphoreBinary.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Etantonio、

    从您的 HALCoGen 设置中、我注意到 GIOA 中断未启用。 GIOA4与其他功能(NHET 等)复用、默认功能为 ETM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请让我了解缺失的设置、实际上我有:

    什么缺失或什么是错误?

    Antonio