This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:回送配置中的 SCI DMA 不工作

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/638825/tmdx570lc43hdk-sci-dma-in-loopback-configuration-not-working

器件型号:TMDX570LC43HDK
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

HY、

我正在尝试在 TMDX570LC43HDK 上运行附加的示例 SciDMA、但在调试结束时、RX_Rata 中没有任何内容、

您能否检查项目是否正常? 似乎无需对 HalCoGen 进行任何设置。

此致

Antonio

e2e.ti.com/.../1778.exampleSciDMA.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    main()中的代码看起来不错。 该问题是由引脚多路复用引起的。

    在 TMS570LC43x 上、SCI3_TX 引脚与 NHET1[6]进行引脚 W3多路复用、SCI3TX 是与 NHET1[13]进行多路复用的引脚 N2。 引脚 W3和 N2的默认功能为 NHET1[16]和 NHET1[13]。

    要启用 SCI3和 SCI4功能、请检查 HALCoGen 中"PINMUX"下的"SCI3"和"SCI4"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我实施了您的建议、但在 SCI3回送配置中、在 SCI3TX (J11引脚49)与 SCI4RX (J11引脚53)之间的外部连接中、这两种配置都不起作用