This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:需要了解 TMS570LS31x Hercules 开发套件(控制器:TMS570LS3137)是否具有柔性射线接口

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/638747/tms570ls3137-need-to-know-whether-tms570ls31x-hercules-development-kit-controller-tms570ls3137-has-flex-ray-interface

器件型号:TMS570LS3137

您好,

感谢您的持续支持。

我计划购买 TMS570LS31x Hercules 开发套件(控制器: TMS570LS3137)。 需要在此 HDK 中实施柔性射线应用。 我想知道它有一个用于 Flex-ray 接口的端口。。。因为在 HDK 板中、datasheet..pl的"帮助我"中没有提到用于 Flex-ray 接口。

谢谢、此致、

Chandrasekar K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chandrasekar、

    Flexray 信号路由到连接器、但 HDK 上没有 FlexRay 收发器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    感谢您提供宝贵的信息。

    我明白了 我购买了一个 Flex-ray 收发器、我应该继续这样做。

    谢谢、此致、

    Chandrasekar K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3757.Schematic.xlsxHiQJ Wang、

    感谢您提供宝贵的信息。

    我明白了 我购买了一个 Flex-ray 收发器并附上了原理图。。。我是否可以这样做。。。

    谢谢、此致、

    Chandrasekar K