This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129EKCPDT:LWIP 堆栈中的 UDP 封包

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/638731/tm4c129ekcpdt-udp-packet-in-lwip-stack

器件型号:TM4C129EKCPDT

1.如果 UDP 数据被发送到客户端(TM4C129),但客户端正忙于执行其它任务(较高优先级的中断),则在使用 LWIP 时,数据可读取的时间有多长? (发送 UDP 封装也是使用 LWIP 从 TM4C129板发送的)

此外、如果在读取第一个数据包之前发送第二个数据包、那么第一个数据包丢失、下一个数据包等待读取、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我当然不是这个领域的专家(专家在那里、如果我错的话可以帮我)、但我认为答案取决于 lwipopts.h 中定义的 UDP PCB 块的数量 填充所有可用的 PCB 后、传入的 UDP 块将被忽略。