This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:EK-TM4C123GXL

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/638907/ek-tm4c123gxl-ek-tm4c123gxl

器件型号:EK-TM4C123GXL

您好!

我有疑问。 我需要使用按钮 SW1和 SW2编写步进电机控制代码。 我有步进电机和 buttons.c 文件的库。
但我找不到示例。 没有地方!

我很难在没有示例的情况下编写内容。 我是初学者。

也许有人会举个例子、如何将按钮用于任何用途? 例如、按下右侧按钮时、屏幕上会显示"右侧按钮已按下"。
如果有任何帮助、我将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您尚未下载 TivaWare 库、请进行下载。 您将在以下目录中找到 EK-TM4C123GXL Launchpad 的示例:
    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c123gxl
    示例 QS-RGB 包括使用按钮。 示例"闪烁"和" hello"是非常基本的入门示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经下载了 TivaWare 库。 我看到了 QS-RGB 示例。 但是、该示例包含许多复杂的函数、我不需要这些函数来完成任务。 例如休眠。 但是、当我开始删除不必要的 ME 行时、程序停止工作。 我无法从该示例中获得使用按钮的纯粹算法。