This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:TMS570LS3137:复位期间的 IO 配置和状态

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/638921/re-tms570ls3137-io-configuration-and-state-during-reset

您好!

我有一些与 GPIO 功能相关的后续问题。

与 GIOA 和 GIOB 相关的 GPIO 似乎是唯一支持中断功能的 GPIO。 使用其他引脚(如 CAN、I2C、LIN、SCI、N2HET、 等) 对于 GPIO、您无法在这些引脚上获得 GPIO 中断功能。 是这样吗?

此外、技术参考手册中寄存器 I2CPDR 的第28.6.23节第一段指出、位值为1表示启用开漏功能、位值为0表示禁用开漏功能。 但表28-32显示了字段 SDAPDR 和 SCLPDR 的完全相反。 哪一项是正确的?

此外、技术参考手册的26.14.2和27.8.2节指出、对于用作 GPIO 的 LIN/SCI 引脚、在复位期间、"引脚上的拉电流控制根据器件特定选项被启用或禁用。 此功能可针对每个模块单独配置"。 但这似乎与数据表的第4.3节相矛盾、该节指出在 nPORRST 期间将为所有 I/O 启用默认拉取。 数据表显示这一点不可配置、因为 TRM 的第26.14.2和27.8.2节似乎暗示了这一点。 您能为我澄清一下吗?

此外、技术参考手册中 I2C 部分28.5.5的第二至最后一句话是"在系统复位时、所有引脚的上拉功能被禁用"。 同样、这似乎与数据表的第4.3节相矛盾、该节指出在 nPORRST 期间将为所有 I/O 启用默认拉取。  您能也为我澄清一下吗?

谢谢、

Scott

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    我感谢所有问题、并希望确保我们完全回答这些问题;但是、该主题与原始帖子中的 nERROR 引脚 WD 指示主题非常远。 我将把这篇最新帖子拆分为一个新主题、以便使内容可以搜索并尽可能适用于标题。 这有助于我们对线程进行分类并进行分析、以了解我们的文档、示例和器件使用指南中需要改进的方面。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    [引用 user="Scott Asher">与 GIOA 和 GIOB 关联的 GPIO 似乎是唯一支持中断功能的 GPIO。 使用其他引脚(如 CAN、I2C、LIN、SCI、N2HET、 等) 对于 GPIO、您无法在这些引脚上获得 GPIO 中断功能。 这是正确的吗?

    没错。 功能引脚在 GPIO 模式下使用时没有与其关联的中断。

    [引用用户="Scott Asher">此外、技术参考手册中寄存器 I2CPDR 的第28.6.23节第一段中的位值为1表示启用开漏功能、位值为0表示禁用开漏功能。 但表28-32显示了字段 SDAPDR 和 SCLPDR 的完全相反。 哪一项是正确的?

    28.6.23下的文本不正确、表格正确。 此内容已更新、并将包含在我们今年晚些时候或2018年初发布的下一版 TRM 中。

    [引用用户="Scott Asher"]

    此外、技术参考手册的26.14.2和27.8.2节指出、对于用作 GPIO 的 LIN/SCI 引脚、在复位期间、"引脚上的拉电流控制根据器件特定选项被启用或禁用。 此功能可针对每个模块单独配置"。 但这似乎与数据表的第4.3节相矛盾、该节指出在 nPORRST 期间将为所有 I/O 启用默认拉取。 数据表显示这一点不可配置、因为 TRM 的第26.14.2和27.8.2节似乎暗示了这一点。 您能为我澄清一下吗?

    此外、技术参考手册中 I2C 部分28.5.5的第二至最后一句话是"在系统复位时、所有引脚的上拉功能被禁用"。 同样、这似乎与数据表的第4.3节相矛盾、该节指出在 nPORRST 期间将为所有 I/O 启用默认拉取。  您能也为我澄清一下吗?

    [/报价]

    在这两种情况下、数据表都是正确的。 请注意、对于 TI、数据表始终是在与 TRM 或任何其他器件规格文档发生冲突时优先使用的文档。 我将使用每页底部的"文档反馈链接"提交有关每个问题的文档错误。 当然、如果您发现任何其他不一致之处、欢迎您在 E2E 中发帖或直接使用文档中提供的链接输入错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck! 这回答了我的问题!