This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:如何检测 PWM 引脚上的短路/开路错误?

Guru**** 2800715 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1, RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/638695/rm46l852-how-to-detect-short-open-error-on-pwm-pin

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:TPS65381A-Q1

大家好:

  我 在项目中将 RM46L852芯片与 TPS65381A-Q1搭配使用。   

   如果 RM 的 PWM 引脚(连接到外部器件)  处于短路/ 开路 状态、 RM46L852能否检测到此错误?  是否有方法(软件)检测此错误?

 

此致

Daimb。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的问题是在 MCU 内部、则可以使用内部回送来监控 N2HET 输出信号(PWM)。 例如、如果 PWM 由引脚0上的 HR 结构0生成、那么您可以使用引脚1使用 PCNT 指令来测量引脚0 PWM 输出信号的脉冲长度。 通过在 HETLBPSEL 寄存器中将 LBPSEL[x]设置为‘1’来激活两个高分辨率结构之间的回送模式。

    如果您想检测信号布线是否短或开路、可以使用 PCB 上的线/线迹使用外部环回。  例如、如果使用 PWM 驱动开关、 则信号可以从开关回送至 MCU 的 GPIO 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang:

      这是我想要的答案。

     非常感谢!

    此致

    Daimb