This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:Hercules 上的 ROM 中有一个本地引导加载程序?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/638193/rm44l520-there-is-a-native-bootloader-in-rom-on-hercules

器件型号:RM44L520

大家好、

我想知道、与 C2000器件一样、Hercules 上是否有一个预编程的(在闪存或 ROM 中)小型引导加载程序、此引导加载程序可被用于在汇编代码行的末尾闪存全新的电路板(当然、无需使用 JTAG)。

我已经看到了 SPI/UART/CAN 引导加载程序的支持项目、但如果代码是以某种方式进行预编程的、我找不到参考;或者(如果是这种情况)我也找不到引导模式选择引脚。

谢谢你

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    RM44没有内部 ROM、因此它没有与 C2x 器件类似的 ROM 引导加载程序。 我们提供了 SPI/UART/DCAN /以太网引导加载程序、但需要通过 JTAG 将它们编程到闪存中。 它充当次级引导加载程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、王先生、

    谢谢!

    Alberto