This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:CAN TX 不能一直工作高电平

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/638525/tms570ls1224-can-tx-not-working-always-high

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

大家好、  

我目前正在将 TMS570LS12x Launchpad 与 TMS570LS1224 uC 配合使用。 我已经配置并分配了一个消息对象进行传输,当我对 TX 线路进行范围划分时,它始终处于高电平,并且不发送任何数据,有人能帮我找出什么配置是错误的吗? 我目前没有任何收发器、直接在示波器上观察 CAN1TX 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jain、

    您是否向 IF1DATx 寄存器输入了任何非零值? 我建议您使用 CAN 驱动程序进行测试、并对通过 HALCoGen 生成的 TX/RX 代码进行采样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能不能用我的方式发现明显的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的代码不会将数据传输到 CAN 总线。

    不向 IF1DATA 寄存器中添加任何数据。 该寄存器包含要发送的数据

    2.不通过 IF1将 dataaa 和 dataB 发送到 DCAN 消息 RAM:canREG1->IF1CMD =(0x80| 0x40|0x20| 0x10);

    请尝试使用 CAN1的 mbox1来传输数据  

    e2e.ti.com/.../7282.test.zip