This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:FreeRTOS 和100us 中断之间的交互

Guru**** 2767835 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/638417/tmdx570lc43hdk-interaction-between-freertos-and-a-100us-interrupt

器件型号:TMDX570LC43HDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

HY、

如果我选择创建一个 FreeRTOS 项目、为什么不能在 HalCoGen 上启用 RTI?

我认为它用于节拍、如果为 true、则意味着我无法创建中断、

例如、我需要一个100us 的中断与 FreeRTOS 交互、可以实现这一点吗?

谢谢

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Etantonio、

    您可以手动添加其他 RTI 比较与 prvSetupTimerInterrupt()函数。