This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:引导时在电路板上加载一些数据的最佳方法

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/638205/tmdx570lc43hdk-best-way-to-load-some-data-on-the-board-at-boot

器件型号:TMDX570LC43HDK

HY、

可能是一个愚蠢的问题、抱歉、

在我的应用中、我需要在启动时加载一些数据、

这些数据表示一个包含10列和15行的表、例如、

哪种解决方案最适合采用 FreeRTOS 的 TMDX570LC43HDK?

我的建议如下、但如果您认为还有其他解决方案、请告诉我:

1) 1)从 SD_card 中的文件读取数据、可能需要使用 FreeRTOS_Plus_FAT_SL 创建文件系统

2) 2)在使用 EMIF 从 SDRAM 引导时加载数据

您能给我一些关于如何解决这类主题的想法吗?

谢谢

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    断电后、SDRAM 将无法保留数据。 SD 卡是一种解决方案。 您还可以将数据存储到主闪存或数据闪存(EEPROM)或连接到 EMIF 的外部闪存(NOR、NAND)。