This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSRM48HDK:0等待状态周期精确仿真- Cortex R4

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/637986/tmdsrm48hdk-0-wait-state-cycle-accurate-simulation---cortex-r4

器件型号:TMDSRM48HDK

您好!

RM48HDK 是否在 Cortex-R4上提供0等待状态周期精确仿真? 我可以看到周期计数与 ARM Workbench IDE 上的周期计数接近?

我们是否可以通过任何方式对 RM48HDK 上的缓存大小进行建模?

谢谢、此致

 Sridhar Artham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Artham、

    RM48器件没有缓存。 您可以在 HDK 上进行精确的周期仿真、但我没有使用过软件工具、而且以前从未使用过。 较早版本的 CCS (CCSv5)仅支持 Cortex-R4器件的 CPU 功能仿真器、但 CCSv6会从 IDE 中移出所有仿真。