This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570lc4357:tripzone 问题的 ePWM

Guru**** 2576395 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/637732/tms570lc4357-epwm-with-tripzone-issue

器件型号:TMS570LC4357

您好,

 我正在使用 TMS570LC4357控制器并尝试使用跳闸区域实验进行 ePWM。 当我在 HCG 中配置 ePWM 并选择了 OUT 跳闸区域时,我能够生成 PWM,但当我启用跳闸区域 TZ1只是查看 TZ 的工作情况时,我无法仅生成 PWM。 有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果启用跳闸区域模块、ePWM 模块将对跳闸输入做出反应。 故障(TRIP 输入)可能会强制 PWM 变为高电平、低电平或高阻抗。 请告诉我您在跳闸区域寄存器中的设置。 谢谢